This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:如何防止校验和错误并从中恢复

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083239/ina228-q1-how-to-prevent-and-recover-from-checksum-error

部件号:INA228-Q1

在 使用 INA228-Q1的电源切换实施中,我们获得的总线电压测量值与 DIAG_ALRT 值0x00或0x02匹配不正确。  检查文档,位0 =低表示“校验和错误”。

如何防止校验和错误?

如何恢复校验和错误?

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的此设备专家目前已不在。 确认答案需要更长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请尝试重置软件或重新启动电源。  另外,请告诉我您正在使用的电源电压。  如果过低,可能是一个问题。  此外,您的电源在通电过程中的增长情况也是如此。  您使用的是什么旁路电容器以及旁路盖与设备的距离。  这可能与您的其他论坛问题相同。