This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234_236EVM:阈值设置

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083158/ina234_236evm-threshold-setting

部件号:INA234
“线程: 测试”中讨论的其它部件

在 INA234评估版中。 在一个注册表中,有一个选项可以设置警报限制。 客户通过输入2的补码来尝试,但没有运气。 下面是供参考的屏幕截图。 对于某些功能,它们获得的峰值电流超过3A,其中电压降几乎超过60mV。 那么,要设置40mV 的阈值,我应该在 ALTER LIMIT 寄存器中设置什么值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    为了在分流电压超过40mV 时使报警针脚切换,限位寄存器应编程为0x3E80。 此外,标志寄存器(0x6)“分流超限”位应设置为‘1’,这在所附图片中是如此。

    但是,如果输入连接时分流电压显示为负值,则限制寄存器应使用0xC17FF 或0xC180写入。 标志寄存器“分流器过限”位应设为‘0’,而“分流器下限”位设为‘1’。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,光

    感谢您的回复!

    警报注册正在更新的最短时间是多少? 因为我可以看到,即使分流器正在多个位置上越过设定的阈值,我也看不到在标记 reg 中正确切换位。 我已在 GUI 中将自动读取设置为尽可能快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当过压事件本质上是瞬态的时,如果脉冲较窄,则可能不会在100%时间内捕获过压事件。 相对于阈值的过电压幅度也起着作用。 此外,由于 设备的转换时间,警报针脚响应将出现延迟。 下面是一张图片,说明了响应时间的范围。

    这些测试用步进函数作为过电压输入。 如您所见,在发生过电压事件后,警报针脚需要1到2次转换。 如果脉冲的转换时间少于2倍,则可能会错过该脉冲。 应该注意,这是在过压幅度接近但刚好高于阈值的情况下发生的。 如果过电压幅度高得多,则延迟应更短。 但转换时间至少为1倍。   

    有关  此主题的详细讨论,请参阅数据表第8.2.2节。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 LEN 设置为锁定状态时,我可以看到标记已正确切换。 我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当警报针脚处于透明模式时,当过电压事件消失时,该针脚会消失。 当处于锁定模式时,即使过电压事件消失,报警针脚仍保持触发状态。 这可能是为什么。

    此致,光