“线程: 测试”中讨论的其它部件
在 INA234评估版中。 在一个注册表中,有一个选项可以设置警报限制。 客户通过输入2的补码来尝试,但没有运气。 下面是供参考的屏幕截图。 对于某些功能,它们获得的峰值电流超过3A,其中电压降几乎超过60mV。 那么,要设置40mV 的阈值,我应该在 ALTER LIMIT 寄存器中设置什么值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 INA234评估版中。 在一个注册表中,有一个选项可以设置警报限制。 客户通过输入2的补码来尝试,但没有运气。 下面是供参考的屏幕截图。 对于某些功能,它们获得的峰值电流超过3A,其中电压降几乎超过60mV。 那么,要设置40mV 的阈值,我应该在 ALTER LIMIT 寄存器中设置什么值?
您好,Prahlad,
为了在分流电压超过40mV 时使报警针脚切换,限位寄存器应编程为0x3E80。 此外,标志寄存器(0x6)“分流超限”位应设置为‘1’,这在所附图片中是如此。
但是,如果输入连接时分流电压显示为负值,则限制寄存器应使用0xC17FF 或0xC180写入。 标志寄存器“分流器过限”位应设为‘0’,而“分流器下限”位设为‘1’。
此致,光
您好,
当过压事件本质上是瞬态的时,如果脉冲较窄,则可能不会在100%时间内捕获过压事件。 相对于阈值的过电压幅度也起着作用。 此外,由于 设备的转换时间,警报针脚响应将出现延迟。 下面是一张图片,说明了响应时间的范围。
这些测试用步进函数作为过电压输入。 如您所见,在发生过电压事件后,警报针脚需要1到2次转换。 如果脉冲的转换时间少于2倍,则可能会错过该脉冲。 应该注意,这是在过压幅度接近但刚好高于阈值的情况下发生的。 如果过电压幅度高得多,则延迟应更短。 但转换时间至少为1倍。
此致,光