This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:查询

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084109/ina226-inquiry

部件号:INA226

您好,

你好。 客户 正在使用带有0.1欧姆分流电流感应电阻  的 INA226,在阅读 INA226数据表时,它表示最大分流电压输入范围是+/-81.9x 毫伏。 基于他使用0.1欧姆分流电阻器和/- 81.9x MV 范围。 他假设他可以读取的最大电流为+/-811.x mA。 这是正确的还是 他缺少了什么? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray,

    是的。 除非您需要考虑分流器的容差和漂移,以及 CMR,PSR,IB,Vosi 产生的任何其他偏移错误,以及叠加到分流器信号上的任何可能的噪声。

    顺祝商祺!

    彼得