This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491IRGT 上的 TJ SENSE 引脚浮动

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084098/ths3491-tj-sense-pin-floating-on-ths3491irgt

部件号:THS3491

如果我不想使用 THS3491IRGT 上的 Tj SENSE 引脚(6),我能不能将其保持浮动? 我是否需要 EVM 上的0.1uF 保护帽?

谢谢,

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

     您可以将此引脚保持浮动。  

     THS3491IRGT 上的 TJ 感应引脚(6)内部连接至参考引脚(REF)或 RGT 封装上的引脚5 (GND) ,这些引脚必须连接至 GND。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima! 当然,我不需要0.1uF 容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 不,你不会。 我们始终将这些去耦合帽放在数字,断电或电源引脚上,以减少引脚处的噪音和振铃次数。 但是,如果没有使用销,则没有必要使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!