This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:Bal,Comp 和 Bal&Comp 连接使用 LM318作为快速交换缓冲区

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318, LM318-N, THS3491, OPA810, THS3001, THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083115/lm318-bal-comp-and-bal-comp-connections-to-use-lm318-as-fast-switching-buffer

部件号:LM318
“线程”中讨论的其它部件:, THS4021, THS3491, THS3001, OPA810

要将 LM318用作快速切换缓冲器,建议在 Bal,Comp 和 Bal&Comp 引脚上使用哪些连接? 不 连接这些针脚是否正常?

在电气功能方面,请为 LM318推荐最佳的替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chukka,

    提供缓冲区的一些详细信息,如电源电压,增益,带宽,负载, 输入信号等,并提供有关您的应用程序的一些详细信息。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chukka,  

    LM318已超过45岁。 当时没有太多的运算放大器可供选择。  查看 LM318-N 数据表,因为它有更多信息。 参见图37,38和41

    请提供 Kai 要求的详细信息;我确信我们有更好的设备可以推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    电路输入电压为1.25伏直流和高频(~20Mhz)噪声。我们希望找到交流信号的峰值振幅(预期为 mV)。  

    请建议正确的运算放大器组合用于缓冲和放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    楚克卡

    我为该线程增加了高速放大器支持。 他们应在24小时内作出答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chukka,

     对于20V/V 的第二级和20MHz 的分析信号,我建议关闭具有较高 GBW 部件(如 THS4021,THS3001或 THS3491)的 OPA810。 以下是比较设备的链接。

    谢谢你,

    Sima