This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2834:关于 OPA2834应用程序

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2834, OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083138/opa2834-regarding-opa2834-application

部件号:OPA2834
《线程》中讨论的其他部件: OPA2387

 尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们的要求是,我们需要感应和测量-30V 和+30V。

因此,我们将 OP2834用于此应用程序。

请找到所连接的电路。我们在其中使用了1.13参考电压来测量负电压。

以下电路是否正确实施?

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    相位差相当低:

    e2e.ti.com/.../caliber_5F00_opa2834_5F00_1.TSC

    如果客户坚持 R120和 C19的值,阶段利润率不能大幅提高。 双反馈电路的°可达50 μ A,但不能超过50 μ A。

    也许我错了,但我对这条赛道没有很好的感觉。 我认为,OPA2834的数量级太快,无法胜任这项高 R120和 C19的工作。 我会选择一个较慢的 OPAMP。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Caliber 您好,

     感谢您的深入模拟 Kai!  

     这是正确的回路实施,但正如凯所说,存在着对45度稳定性的担忧。 这仍被认为是稳定的,但由于板布局增加了寄生虫, 可能会导致潜在的不稳定。 通过在放大器的两个输入之间添加一个 DNP 电阻器(可在测试过程中调谐),可以补偿此问题。 这实际上 会增加所有频率的噪声增益。

     正如凯所说,有一个大滤波器,表示频带非常低。 我已将此线程转移到精密放大器组,以获取其输入。  

    e2e.ti.com/.../5582.OPA2834.TSC

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯:

    下午好。

    感谢您解释和分享模拟。

    谢谢你,

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    下午好。

    感谢您的宝贵意见和模拟。

    我们期待您的精密放大器团队提供建议和意见。

    感谢您的关注并向您的团队上报。

    谢谢你,

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种意义上的应用中可能会应用一些低压精密运算放大器。   应用程序需要的精确度级别或当前预算类型尚不清楚。  显而易见的是,电路不需要高速运算放大器(如 OPA2834)的速度和带宽。 更多信息可以 找到最佳匹配。

    首先,看看 OPA2387。 它提供高精度和中等低工作电流:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2387.pdf

    请告诉我们您的想法。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程