This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:错误计算

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083617/ina213-error-calculation

部件号:INA213
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

根据 TI 精密实验室的教程,电流感应放大器的错误(最坏情况)可如下列出:

%≈++_+ℎ_+_+ℎ

但是 ,上面没有列出电压噪声密度错误,是否有任何方法来计算噪音引起的错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发布我的问题,因为某些内容未显示。

    -----

    根据 TI 精密实验室的教程,电流感应放大器的错误(最坏情况)可如下列出:

    但是 ,上面没有列出电压噪声密度错误,是否有任何方法来计算噪音引起的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我们不在上述方程式中列出噪声,因为方程式是基于准确度的错误,其中噪声是一个精确误差。  

    对于我们的模拟设备,要计算噪声,您必须在 数据表中找到集成电压噪声密度(如下所示),并将其乘以 BW 的平方根,以获得 RMS 噪声。 然后,您可以将该值乘以6 (或6.6表示99%的置信度)以达到峰值到峰值噪声。  

    对于我们的 INA213,您可以从数据表中看到 BW 为80kHz。 对于噪声图解,我建议在曲线下找到额外的区域以获得更准确的测量, 但快速获得理论结果的方法是简单地将曲线的平坦部分作为整体,如下所示:

    然后,这表明,如果没有对输出进行任何过滤,输出信号的噪声将会很大  

    Noise RMS = 7.07uV_RMS

    Noise P2P = 46.67uVpp

    如果您想减少这些数值,公式表明,这一问题可以通过降低设备的 BW 来实现。  

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    与最坏情况相反,总误差求和大多数噪声都可以通过低通滤波轻松过滤掉,或通过多采样技术平均出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的解释,顺便说一句,我想确认 INA213C 数据表中的增益误差计算,增益误差0.5%基于-40C 到125C 条件,因此我们不需要考虑通过温度的增益误差漂移,我是否正确?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    对于 CMRR 错误,如果我的 CM 输入电压为24V,我是否应该通过(24V-12V)*10^(-100(db)/20)或(24V-0V)*10^(-100(db)/20)来计算 CMRR 错误

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    关于增益错误,这将基于您计划在何处操作设备。 请注意,增益误差测试案例是双向的,对于从-5mV 到5mV 的 Vsense。 如果您计划设计的感应范围超出这些测试条件,您可能需要考虑增益误差漂移规格,以为您的系统建立更保守的理论计算。  

    关于 CMRR,正确的方法是您列出的第一种方法。 在全球测试条件下,设备的共模被定性为12V,因此这是 CM 偏移计算的减影值。