请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH6321 您好,团队正在寻求您的帮助。
已尝试使用数据表上的双电源和单电源配置连接设备(pgs。 16和22),但我在使用外部电源测试这些配置时遇到过电流问题。 我所做的唯一改变是将电阻器连接到 CL 针脚,这样它就可以有基于 DAC 输出电压的可变电流。
我想知道,如果使用这个运算放大器为阀门提供0-300mA 的电流,而阀上的电压为恒定的5V,我是否可以寻求一些帮助
我确实要提到的是,尽管电源是来自运算放大器的直流输出,但整个阀门的电压正在变化。 我想知道,除了驱动比例阀外,该团队是否还能就任何有助于保持该阀恒定电压的问题提出建议。
请提前感谢。
-标记