This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B 测量

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083727/lm358b-measurement

“线程:LM358B测试”中讨论的其它部件

您好,

关于 LM358B 的特性,

我想知道测试电路在  数据表中测量以下参数

1.开路电压增益

kΩ 条件:VS = 15 V;VO = 1 V 至11 V;RL≥10 μ A,连接到(V-)

2.增益带宽产品

测试条件:未列出

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroki,

    1)对于  VS = 15 V, RL≥10 kΩ 且连接至(V-)的任何电路(在生产测试中,伺服),记录 Vo 的输入电压错误(1V 和11V),请致电 A,B

    增益=(11V-1V)/(A-B)= 10V /(A-B)= dVOUT = dVIN  

    2)例如,10kHz * 42dB = 10kHz * 126 = 1.26MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗恩

    感谢你的回复。

    >(在生产测试中,伺服)

    数据表中是否有生产测试电路图.51?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好:

    LM358B 数据表中的图51在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好:

    我猜测试电路与以下伺服回路方案类似:

    e2e.ti.com/.../hiroki_5F00_lm358b.TSC

    而根据这种模拟,AOL 将是关于

    AOL = dv4 / dVF2 x (1 + 100k / 100)= 10V / 167mV x 1001 = 59.9V/mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki,

    Kai 的原理图是一种伺服系统,几乎用于每台运算放大器测试仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    这解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助