This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2330:保护二极管的电流值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084947/opa2330-current-value-that-the-protection-diode

部件号:OPA2330

大家好,团队

如果 我们有保护二极管,您能给我提供当前值的信息吗?

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shotaro,

    输入电压不允许超过最大电源电压,这意味着一个输入的电压为0V,另一个输入的电压为7V,这是最坏的情况。 然后,电流限制为7V/20k = 350µA Ω。 电流越大是不可能的,也是不允许的。

    顺便说一句,只有当反馈回路闭合且两个输入电压都具有相同的电势时,零漂移 OPAMP 才能正常工作。 强制零漂移 OPAMP 输入之间的差压可能会导致非常奇怪的行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Kai 注释外,我们大多数 IC 的绝对最大额定直流输入电流 限制为+/-10mA -请参见下文。