This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4234U 和 OPA4234UA 之间的区别

Guru**** 2512065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083366/differences-between-opa4234u-and-opa4234ua

大家好,团队

我的客户希望了解 OPA4234U 和 OPA4234UA 之间的区别。
你能澄清吗?

 我可以在数据表中看到 OPA234U 和 OPA234UA 之间的一些规格差异。但 OPA4234变体看起来相同。
我们可以说这些差异只是 MOQ 还是某些方面?

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备已停产,因此我怀疑您能否从数据表中获得更多信息。

    理论上,P/U/E 后缀表示封装类型,而 A 后缀表示不同的电气特性。

    规格表未列出 OPA4234P。 将 OPA4234U 放在右边是很奇怪的;让 U 和 UA 都具有相同的特征是毫无意义的。 显然,向表中添加 OPA4234变体的人都会出错。 OPA4234U 可能具有与 OPA234U 和 OPA2234U 相同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    我希望你今天表现良好。 a 后缀及其缺失表示零件的精度等级。 经 测试,OPA4234UA 的最大限制范围更广。 您会注意到,OPA4234UA 的输入偏移电压测试为250uV-max,而 OPA4234U 测试为100uV-max 这将影响其它直流规格(即输入偏置电流,PSRR 和 CMRR),但两种设备的交流规格(带宽,噪声等)将保持不变。  

    鉴于 OPA4234已经过时,我们能否提供一个新的替代方案? 这将取决于您的要求,但 OPA4202 可能符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    感谢您的评论。
    我的客户正在尝试切换到其他设备,但他们没有找到适合此插座的备用设备,因为他们的要求有点棘手...

    看起来 U 版在直流规格上具有更好的性能,例如输入偏移和偏置电流。
    尽管如此,我发现了有关 U 和 UA 之间差异的描述,您认为我们可以说 U 版仅在双电源条件下显示更好的 DC 性能吗?  



    此致,

    尾川高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi,

    这可以转换为+30V 的单电源电压,其中中电压为共模输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    你是对的。 U 级测试符合更严格的最大规格,而 UA 级测试有更广泛的测试限制。 您会注意到,您可以预期大多数设备都在相同的规格范围内(即典型的规格可能相同)。  

    所提到的,+/-15V 条件可以被视为具有中置电源共模的+30V 单电源(即 +15V)。 您可以参考数据表前几页中的单个耗材测试条件:  

    最佳

    丹尼尔