This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA597:INA597 mux-Friendly?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA597, TMUX8109, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085030/ina597-is-ina597-mux-friendly

部件号:INA597
“线程”中讨论的其它部件: TMUX8109INA592

大家好,团队

我想检查 INA597是否对粘性友好?  我想用 TMUX8109作为 INA597的输入。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    mux 友好型放大器是一种放大器,当 mux 在信道之间切换时,它不会让高峰值电流流动,而信道显示的电位差异很大。 这样高峰值电流可能是电压随动器输入之间的保护二极管缓冲 mux 输出的结果,而不是通过保护二极管提供任何电流限制。

    INA597通过12k 或6k 电阻器连接至 mux 输出,并提供有效的电流限制。 因此,从这个角度看,INA597将是互用的。

    您能否展示您电路中 TMUX8109和 INA597的供电情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    如果 INA597可以连接到具有大差动输入的 Mux,Kai 已提供了有关多路友好输入的说明。 INA592属于差动放大器系列和 IT

    DOE 在其模拟输入阶段不使用反并行二极管。 借助 INA597的内置内部电阻器, 设计应用在 多路复用器上切换时,不应因浪涌电流而在输入端“看到”切换或解决计时问题。   

    本文中有一篇文章介绍了在输入和输入保护之间如何使用传统 CMOS 放大器(带有抗并行二极管)来消除多路互操作性运算放大器。    

    https://www.ti.com/lit/an/sbot040c/sbot040c.pdf?ts=1647276299793&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA828%253FkeyMatch%253DOPA828

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德