This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA202:最大增益范围

Guru**** 2821755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA202, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084438/pga202-max-gain-range

部件号:PGA202
“线程 ”中讨论的其它部件:PGA2500

大家好,我需要 PGA,其增益范围为5dB 至70dB,增益选择性为1dB /衰减凸轮,请您建议任何部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉,

    PGA202是一款精密可编程增益放大器,可提供10,100,1000 V/V 的十年增益  在 Precision Amplifier 产品组合中,可用的 PGA 以二进制,十进制或示波器增益步长提供增益刻度。  在该帖子的底部,请找到一个列出了高精度 PGA 的表格。  

    在音频产品组合中,还有其他 PGA 和音量控制集成电路,它们以0.5 dB 和1 dB 的步长提供可编程增益,这可能很有兴趣。 例如,PGA2500是一个数字控制的麦克风前置放大器,以1dB 为步进提供0dB 和10dB 到65dB 的增益:

     https://www.ti.com/product/PGA2500?keyMatch=PGA2500

    请使用其他音频和音量控制 IC 列表检查以下链接:

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/volume-control-ics/products.html

    此外,请在下面找到一个链接,其中包含可编程和可变增益放大器(PGA/VGA)产品的搜索选择工具,但据我所知,没有特定的 IC 提供5dB 至70dB 的增益范围(如上表所示)。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/overview.html

    谢谢大家,此致,

    路易斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉,

    谢谢你,

    此致,

    路易斯