This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912:偏移电压

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084580/tsv912-offset-voltage

部件号:TSV912

大家好,团队

数据表图3和图4中的每一行(颜色)代表什么?

https://www.ti.com/lit/gpn/tsv912

此运算放大器的小过渡区域为(V+)- 1.2 V 至(V+)- 1 V

在该地区,偏移电压似乎变化最大为2 mV (图4中为棕色线),该温度特性应显示多少?

我应该使用偏移电压漂移(典型+/-0.5uV/C)吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些只是几个芯片的测量值。

    中低电压的偏移电压,高电压的偏移电压和偏移电压漂移是三个独立的错误源。 如图2和图3所示,偏移电压漂移是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯:

    谢谢你的回复。。。 了解错误来源。

    让我再问一个问题。

    在电气特性表中,最大输入偏移电压为+/-1.5mV。 (vs = 5V)

    在图4中,输入电压2V 时似乎高于-1.5mV。 有什么区别?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏移电压为 VOUT = VS / 2指定,该值对应图4中的0 V。

    如果您需要最小的偏移电压,请保持在低于(V+)–1.4 V 的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoaki,

    阅读数据表第8.3.1节后,将会很清楚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯:

    事实上,电气特性表(第7.7章)以 VCM=v/2为条件。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯:

    感谢您的建议。 我想这是这个运算放大器的一个功能,我会注意到它。