This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904PSR-JF 和 LM2904PSR 之间的差异

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083739/lm2904-difference-between-lm2904psr-jf-and-lm2904psr

部件号:LM2904

各位专家:

我的客户想知道 LM2904PSR-JF 和 LM2904PSR 之间的区别。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

我发现 LM2904PWR-JF 和 LM2904PWR 之间存在一条线程。

它是否与 LM2904PWR-JF 和 LM2904PWR 之间的区别相同?  


--

它仅在日本发行。

JF 通常在某些单位增益电路中具有较低的电源电流和较少的相位裕度。

零件号具有特定的硅芯片版本。

建议改为使用 LM2904BIWR。 它比 JF 更稳定,并且具有更好的汇电流。  

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-San,

    同样的建议也适用于所有的-JF 包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢你的回复。

    我知道 LM2904NSR-JF 和 LM2904NST 之间的区别与 LM2904PWR-JF 和 LM2904PWR 相同。

    我想确认 LM2904-JF 数据表,但我找不到。

    我必须详细说明 LM2904NSR-JF 和 LM2904NSR 之间的规格差异。  

    请向我们提供 LM2904NSR-JF 数据表。

    或者,您能否详细提供规格电源电流,相位裕度,吸收电流的差值。

     我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一

    没有 JF 数据表。 其规格与非 JF 相同

    2006年,我个人 注意到供应电流较低(温度为0C)

    低 VOL 范围的 JF 电流较小,曲线呈红色圆圈。  LM2904B 的 VOH 电流更低(不在此图表上),跳升将在右侧更远的位置发生

    J 振荡 的直接输出 电容更少 需要更多的串联电阻才能实现该停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢你的回复。

    这些信息非常有用。

    我想确认有关接收电流 VOH 的信息。

    我知道红圈有4行用于 JF。

    另一方面,对于非联合阵线而言,海军蓝线是否为蓝线?

    另外,请您提供每一个 Vcc 电压的建议。(请参见附图)

     (笑声)

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    这是 LM2904的输出下沉特性图。

    Vcc 的每一个都有描述。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    罗恩本周已不在办公室,将于3月21日返回。

    同时,我可以尽力回答您的问题。 我不知道被测装置的供电电压是多少。 我假设蓝线和海军蓝线都是非 JF 设备的通道。 红圈中的多条线可能是多个 JF 设备已测试。 但是,我希望 JF 器件在电源电压之间的切换与非 JF 器件的切换相似。

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    感谢你的回复。

    我知道电源电压不确定,蓝蓝蓝蓝蓝线可能不是 JF。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时,我会再次向您咨询。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知