This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:设计帮助

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084111/opa548evm-design-help

部件号:OPA548EVM
“线程”中讨论的其它部件: OPA548

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 OPA548EVM。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我正在寻求 OPA548EVM 运算放大器评估板的帮助

我已将其设置为快速跟踪,我能够达到负电压目标,但不能达到正电压

我的评估板上有一个 OPA548运算放大器

我已将其设置为快速跟踪,并正在尝试向信号发生器生成方波脉冲(高阻抗负载)

我的电源设置为+/-24V,并正在尝试生成~+/- 4.5的信号

我可以达到-4.5V 无问题,但我不能达到+4.5V

我的电源是全新的,经过校准和验证的,所以我不认为这是我的问题。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    +/-24 V 电源应该正常,但我需要知道您如何设置其余的 OPA548 EVM。 请提供以下信息:

    • 输入信号源,频率,振幅等是什么? 信号源是否在 J5输入端接?
    • 如何连接各种跳线开关? 它们 确定了运行条件和 OPA548 增益。
    • J4或 J7上连接的输出负载是多少?
    • 过电流或过热 LED 是否亮起,或者是否熄灭? 接通电源时绿色电源指示灯是否亮起?

    您可以提供的任何其他信息可能会证明是有用的。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

      您是否已经了解了 OPA548 EVM 的功能? 如果您需要帮助,请告诉我们。 如果它现在可以根据需要工作,请关闭此线程。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程