This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:故障模式?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085260/ina253-failure-modes

部件号:INA253

我遇到部件故障的问题。

我使用的是音圈低(接地)侧的 INA253A2。 我提供了为语音线圈供电的 A 类放大器的电流反馈。 放大器的电源电压为+/-30伏,最大为3安  

整个电路已成功运行了几个小时,并进行了几次电源循环。 不清楚是什么原因导致了故障,但它们可能与电源打开或短暂短路有关。 我无法捕获语音线圈两端的任何电压浪涌。  

发生故障后,INA253输出电压约为0伏。 感应电阻器仍在工作。当我在线圈上应用+/- 3安培方波时,我在 I+和 Vin+引脚处测量12 MV 方波。  

以前有人看到过这种情况吗? 如果我对输入应用瞬态抑制二极管,性能会受到影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    共模输入电压规格不是对称 WRT 接地。 而是-6V 至90V,如数据表所示:

    请仔细检查以确保输入引脚未看到完全-30V。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 INA253置于接地侧,以确保共模电压始终很低。 共模电压为-6伏时,通过最小电阻接地需要200安培或更多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我看到一些与音圈的电缆连接,我看到分流器冷端的接地线承载了音圈的接地回路电流。 这些是 ESD 和 EMI 的条目。 此外,由于电缆电感和语音线圈本身的绕组电感,此电缆中也可能产生电感反向。 还有一些杂散电容(语音线圈的绕组电容加上电缆电容),可以在 INA253电路中注入短的疯狂电压峰值。

    因此,我认为最好直接在 INA253处添加一些保护二极管,甚至电视,以将 INA253处的过压和欠压限制在声级。

    作为一种低侧电流测量,不需要超高共模抑制,我认为保护二极管的寄生电容对电路没有负面影响。 由于测量电流非常高(3A),保护二极管的泄漏电流也不会产生负面影响。 但如果环境温度有问题,当然,这必须通过测量来确认,最终在环境温度升高时。

    如果语音线圈导线是错误的(ESD!),您可以在屏蔽电缆中运行语音线圈导线,并将屏蔽线连接到信号接地,最好是在连接语音线圈的接地回路电流的位置, 在整流器后面的大脂肪电源电压存储盖上进行命名。 您甚至可以借助10nF/1kV Y 帽将电缆护罩上运行的 ESD 分流到电缆入口点的 Metall 外壳。

    你可以考虑将整个 INA253电路移到刚才讨论的中央接地星形点。 这将最大程度地减少该电缆从分流器和信号接地中的长度和电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我看到 INA253–GND 和 AGND 周围至少有两个接地。 设备接地针脚是否参考接地端? 如果不是,它不是低端配置。

    驾驶员级是否还由+/-30V 供电?

    此致,光