This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:放大器输入的故障模式电阻。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085157/opa333-failure-mode-resistance-on-amplifier-input

部件号:OPA333

我们的产品基于 OPA333AIDBVT。 在工作一段时间后,+输入引脚(引脚3)显示故障模式,其中对地的阻抗为270欧姆,而不是高阻抗。 对板的深入分析表明,问题出在放大器上,而不是 PCB 上。 我们不知道问题出现时的使用条件。

我们想知道,您能否提供一些信息,说明哪些情况会导致这种失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷戈里,

    我们想知道,您能否提供一些信息,说明哪些情况会导致这种失败。

    您能否与我们分享这一示意图? 您能否描述 OPA333模拟前端或设计的应用中存在的输入信号类型?  

    其中一种可能的情况是,设计可能不会限制 OPA333模拟前端的输入电流。 当输入电压瞬间超过电源轨时,ESD 保护二极管可能会短暂导电,导致导电电流过 ESD 二极管。 输入电流必须限制在<10mA。   

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前端是 IR 传感器,输出阻抗为75kohm。 我无法分享这份文件,因为它是保密的。 在标准条件下,我看不到过电压的可能性。 但您是正确的 ESD 是一种可行的方法。 我的问题更多:ESD 能否产生此故障模式(即 270欧姆行为)? 此外,温度过高也会产生此故障模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷戈里,

    如果没有示意图,我只能猜测可能的故障。  

    ESD 故障可能会导致 PN 结发生短路(或接近短路)故障,这是一种可能性。 但是,ESD 故障接口也可能无法打开,尽管这种情况通常很少见。  

    当 IR 传感器(PBS,PbSe 或其它类型的电阻式 IR 探测器)位于输入运算放大器时,输入前端可能配置为分压器。 操作放大器的输入电压是否超过供电导轨 ±0.3V 直流? 说出在传感器通电或断电期间检测序列的情况。  

       

    如果 IR 传感器为 NIR 或 voltaic 类型,则可能出现上述情况。  

    此外,温度过高也会产生此故障模式吗?

    温度过高本身不应导致此类故障。 使用 PN 接线时,由于-2mV/C 转换,ESD 可能会更快地工作,但 OPA333的模拟前端应采用限流电阻器来保护输入。  

    到目前为止,您观察到多少个故障部件? 如果没有太多的故障细节和原理图,我只能猜测。 如果 OPA333没有推荐的电流限制电阻器,我将放置一个电阻器,并从现在开始记录故障单元或情形。 OPA333是一款非常成熟且坚固耐用的产品,除非操作参数超过 OPA333的数据表和/或性能规格(如 EOS 或其他未知感应事件),否则我不会预见故障类型。   

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除雷蒙德的评论外,任何高于以下评级的 ESD 事件都可能损坏 OPA333的输入阶段。

    话虽如此,您不能在电源浮动的情况下测量输入阻抗。 必须在正常偏压条件下测量真正的运算放大器输入阻抗,输入和输出电压必须在运算放大器线性范围内。