This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:OPA2376可为低通滤波器电路驱动的最大电容器值是多少?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084700/opa2376-what-is-the-maximum-capacitor-value-can-be-driven-by-opa2376-for-low-pass-filter-circuit

部件号:OPA2376

大家好,

我的一位客户正在评估采用低通滤波器电路的 OPA2376,如下所示。

https://www.avrfreaks.net/forum/why-simple-op-amp-low-pass-filter-does-not-work

客户参数如下。
R1 = 1k 欧姆。
R2 = 68k 欧姆
C = 0.01uF

但他们希望将滤波器切断频率设置为低于上述频率。

目前,他们有以下问题。

问: OPA2376可为低通滤波器电路驱动的最大电容器值是多少?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    根据相位稳定性分析,电路将从100pF 稳定到至少10000µF Ω:

    e2e.ti.com/.../kazuya_5F00_opa2376_5F00_1.TSC

    但是,由于高频率下 OPAMP 的有限输出阻抗等缺陷,低通滤波性能相当差:

    e2e.ti.com/.../kazuya_5F00_opa2376.TSC

    最好使用无源低通滤波器进行低通滤波,或者至少添加无源低通滤波器,以增强较高频率下的滤波性能。

    另一个问题是:突然关闭 OPAMP 时,过滤器盖存储了足够的能量,可以在 OPAMP 的输入和输出通过内部 ESD 保护二极管进行放电时破坏 OPAMP。 因此,您需要将电流限制电阻串联添加到输入中。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢您的大力支持。

    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,凯。