This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208EVM:快速问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084425/trf1208evm-quick-question

部件号:TRF1208EVM
“线程”中讨论的其它部件:TRF1208AFE7950

大家好,我想确认没有安装 EVM /设置来演示8.2.2节中所示的传输链? 我认为我们拥有的唯一 EVM 是为接收链(8.2.1)设置的?

谢谢,

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRF1208专为 RX 链而设计,单端对差分。 但是,TRF1208是一个全差分放大器,可以为 RX 和 TX 链设置。 传输路径中确实有显示 AFE7950 + TRF1208的数据,但这些数据尚未公开发布性能数据。 我会单独向您发送一封电子邮件