This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219A - I2C 电流监控器不准确

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085941/ina219-ina219a---i2c-current-monitor-inaccuracy

部件号:INA219

 我们在设计中使用 INA219AIDCN,分流电压(电流测量)似乎不准确,似乎存在偏移。

我们使用的分流电阻器为10m Ω,设备设置为 PGA 增益和范围/8 (320mV 范围)。

由于12V 连接到分流器的高压侧,并且没有负载,即分流器低压侧没有任何连接,因此 我们的电流读数为43mA。

该设备是否需要校准偏移量才能达到数据表中所述的精度?
我们如何提高准确性? 增加分流值是否是唯一的方法,因为设备固定在 LSB =10uV?
ADC 的位错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Kiran,

    这是一个高偏移量。 设备不需要校准即可达到指定的性能。

    请发送电源电压和接地示意图和/或信息吗? 您能否确保 INA219接地引脚与具有低阻抗连接的12V 接地回路连接。 此外,IN+/IN-处是否使用了任何输入电阻器。 ADC 增益错误可能高达0.5%,但这似乎是一个偏移错误问题。

    在计算校准寄存器值时,您是否会发送校准寄存器值以及所选的最大预期电流?

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为3.3V 接地,12V 和3.3V 低阻抗接地连接的接地相同。 根据数据表对3.3V 电源进行去耦。

    我们有10欧姆输入电阻器,一个对 IN+,另一个对 IN-和100nF 差分容量,用于噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Kiran,

    我认为大多数偏移误差来自10 Ω 输入电阻器。 对于我们的许多器件,这些输入电阻器不会增加显著偏移;但是,INA219的输入偏置电流不平衡相对较大。 这是因为从内引脚到 GND 的有效内部320kΩ Ω 电阻(请参阅数据表电气特性表)。 320kΩ,IN+和 IN-之间的不平衡为12V/Δ T = 37.5uA (典型值)。 当这 Ω 流经10 μ V 输入电阻器时,这将转换为设备感应到的375uV 输入偏移误差(Vos_filt)。 10mΩ 10mΩ μ A 分流器,设备读取的电流为375uV/Δ T = 37.5mA 负载电流,这绝对接近报告的43mA。

    我建议在拆除两个10 Ω 电阻器后重新测试,以查看问题是否已解决。 如果您需要输入滤波器,但无法执行一次性偏移校准程序,则可以从 IN+向地添加外部320kΩ Ω 电阻器,以平衡两个引脚的输入偏置电流。 唯一的问题是,它不能完全消除错误,因为内部320kΩ Ω 电阻器没有精确微调,并且绝对值会保守变化+/-20%。 我计算出左偏置误差(仅来自滤波器)在 +6.25mA 到-9.375 mA 之间(这假设外部320k 在容差0%的情况下是理想的)。

    希望这能有所帮助。

    顺祝商祺!

    彼得