This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:当输入引脚(+输入,输入)电压非常低时,OPA2376偏移电压是否会大于典型的偏移电压规格?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085922/opa2376-does-opa2376-offset-voltage-become-bigger-than-typical-offset-voltage-spec-when-input-pin-in--in-voltage-is-very-low

部件号:OPA2376

大家好,

我的一位客户正在评估采用低通滤波器电路的 OPA2376,如下所示。(但+IN=+100mV,V+=+5V,V-=0V)

https://www.avrfreaks.net/forum/why-simple-op-amp-low-pass-filter-does-not-work

客户参数如下。
R1 = 1k 欧姆。
R2 = 68k 欧姆
C = 0.01uF

他们发现,当上述电路中的 Vin 约为+50mV 时,OPA 2376偏移量约为150uV。
当输入引脚(+in,输入)电压非常低时,OPA2376的这种正常现象是否正常?

我们在 OPA2376数据表的第15页找到了偏移和共模电压图。
根据图,当输入引脚(+in,-in)电压非常低时,设备偏移电压大于偏移规格(5uV (典型))。

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    我认为您是指数据表的图23?

    数据表第6.7节中指定的偏移电压仅对某些共模输入电压有效,该输入电压是此处的中电压。 请参阅标题中给出的条件。 在这种情况下,输入偏移电压可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢您的回复。

    是的,我 是指数据表的图23。
    我理解你说的话。

    因此,您认为150uV 偏移电压是否合理?

    请发表评论意见。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    是的,在 VCM=(V-)+50mV 时,OPA2376输入偏移电压可能在25C 时为150uV,但只要 VCM<(V-)+0.2V,温度升高时可能会更差