This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:抵消长期稳定性

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085345/tlv9004-offset-long-term-stability

部件号:TLV9004

大家好,团队

您是否有 偏移电压长期稳定性数据? 谢谢!

此致,

塞拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克雷,

    由于 TLV9004是一种低成本 OPAMP,我认为此类长期数据不存在或不打算为 TLV9004发布。 但您可能需要阅读以下链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    谢谢!

    客户再次提出关于偏移的另一个问题。 在我们的数据表中,我们有偏移电压与共模图,温度是否会影响这种性能?  

    此致,

    塞拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切拉,嘿  

    这可在数据表的电气特性中找到:  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克雷,

    正如卡洛所说,这将导致额外的输入偏移电压变化。 另请参阅数据表的图7-3。