This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:当输出电压超过工作范围时,出现过短延迟

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085175/opa2320-got-phasedelay-when-outputvoltage-exceeds-operating-range

部件号:OPA2320
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,

我使用 OPA2320作为互阻抗放大器。 如果输出电压超过工作范围,输出信号将获得相位延迟。

数据表第7.3.4章 (图 34)显示放大器没有相位反转。

我附上了一些图片来显示我的问题。 输入信号为正弦,与蓝色信号同步;输出信号为黄色。 如果振幅在工作范围内呈红色上升,则(黄色)输出的相位会发生偏移。 (绿色信号是相位敏感探测器的输出。)

是否有人能给出一些建议来避免这种行为,或者可以推荐一些(引脚)兼容的放大器?

这是已知问题吗?

谢谢,一月

编辑:我希望输出处有一个斜接或梯形信号。

OPV 的电源电压为3.3V 单电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    当相关能力处于反馈循环中时,就很容易看到这种“阶段转移”。 想想探测器电容,例如,顺便说一下,您看到的不是相位反转。

    您能显示示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许输出与导轨倾斜导致运算放大器输出的非线性操作,其中上或下输出晶体管成为电阻器(Ron)。  由于输出突然从导轨中拉出,因此输出级必须首先重新调整自身的偏置,从而导致时间延迟-这种情况称为过载恢复时间,并在所有运算放大器中发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答! 我刚刚在我的第一篇帖子中发布了该示意图。

    :没有“大”容量。 我删除了47pF (C202)进行测试,但没有任何变化。

    :OPA2320的过载恢复时间为100ns。 时间延迟似乎在~10µs Ω 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    电路输入 OPA2320的针脚2到底连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个调幅电流信号。

    我做了一些更多的测量,显示了连接的测量系统的直接输入以及小增益和高增益(R202/R203已连接)的输出信号。

    这是拆除电容器的实际示意图:

    原理图的输出取代了另一个放大器。

    我的测量结果(黄色:TP203,蓝色:测量系统的源信号)。 正如您所看到的,测量系统的相位偏移是恒定的,因为通过微小的相位信号,会有一个恒压相位延迟。

    小增益(120V/A) 高增益(1200V/A)

    请注意黄色信号的零交叉点(1,65V/灰线)。 这两条距离第一行的距离为7µs º,第三行的距离为高增益。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    这可能与驱动 OPA2320的电路有关。 哪些物理电路连接到 OPA2320的引脚2? 是否涉及电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    我相信您看到的是与相 移相关的简单时间延迟,这与输出 超出线性电压范围几乎无关-参见下文。

    如下所示,顶部未失真波形的10us 延迟是由输入信号和输出信号之间的相移约90度引起的: T =(90/360)*T,而下失真波形显示由于 输出转换从导轨脱落而导致的额外失真而改变延时。

    换言 之,如果您没有超过输出线性范围,则下波形中的延迟时间将与上波形中的延迟时间相同。  低输出波形失真这一事实不会改变 输出信号延时的原因——它仍然与输出信号相位偏移约90度有关,但它会改变,因为 输出信号在下降后也会强制回转 由于输出非线性操作而在后面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :OPA3020的驱动电路是某种感应测量系统。 不涉及电缆,但有些厘米柔性印刷电路板。

    我认为 可能是对的。 “10µs”延迟很明显,没有问题。 较小的延迟(7µs)似乎来自非线性范围内的操作。 您是否有任何想法将10µs 的比赛延迟保持在线性范围内? 至少在零交叉路口?

    当放大器超出非线性范围时,它是否需要某种恢复时间?

    迄今为止,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    是的,但 TINA-TI 模拟显示出完全不同的情况,假设正弦电流为1mApeak,2mApeak 和3mApeak:

    e2e.ti.com/.../jan_5F00_opa2320.TSC

    我认为这与您当前的消息来源有关。 您的当前来源似乎不是真正的当前来源,但一些复杂的阻抗似乎在这里非常有效。 我认为这与您的感应测量系统有关。 当输入信号变得过高时,OPAMP 将离开其正常操作点,不再线性工作。 因此,-input 不再处于虚拟地面上。 然后,带有复杂阻抗的“当前来源”就是用 OPAMP 跳舞的 Polka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,模拟显示了我所期望的。 我认为测量系统有一些复杂的阻抗,但感应部件应该占主导地位。

    测量系统在我们的多个系统中使用,迄今为止没有任何并发症。 对于新应用,我尝试使用新的 OpAmp,但遇到了这些问题。 在早期的项目中,我们使用了一些其他运算放大器。