This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:当前限制问题

Guru**** 2925390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085502/opa547-current-limit-issue

部件号:OPA547
“线程”中讨论的其它部件: DAC8734

您好,

我使用 OPA547作为 V 至 I 转换器,具有 +/-15V 直流电源,最大电流为+/-50mA。 我在主板上使用4个 IC 来实施4 V/I 转换器。 源由  具有 相同电源 的4通道 DAC8734制成。  

输出电流公式为: i =-Vdac/200,与负载无关。

我 通过在引脚3和4之间添加390k 电阻器并联10nF 电容器,将电流限制设置为大约55mA。

我用100欧姆负载测试了输出电流,我发现 在16个主板中的2个主板上,1个 IC 限流 低于 55mA:一个主板上为38mA (负载上为3,8V),另一个主板上为47mA (4,7V)。 问题出在2个不同的 V/I 转换器上

我尝试焊接 OPA547,但问题仍然存在。

DAC 的输出大约为10V,这是我所期望的。

为了将电流限制提高到50mA,我不得不安装120k 电阻器,这意味着大约160mA 的电流限制!

在数据表上,我看到 375mA 负载的电流限制值中的容差为+/- 30mA。

  以下是我的问题:

1)+/- 30mA 公差是相对于输出电流还是绝对值? 即使是绝对值,我也不明白为什么我需要160mA 热值才能获得50mA 输出。 我也尝试尝试尝试使用组件,但结果相同(可能这也有问题)

2)如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davide,

     如何解决此问题?

    根据您的描述,我认为您的豪兰电流泵配置为 OPA547,请参阅下面的电路。  

    我认为问题可能与±30mA 公差规格无关(应用未达到 I_lim 阈值)。 电流源由 R3或200Ω Ω 和 OPA547的输出电压调节。

    负载= 100Ω Ω 负载,负载= 5V。 由于 OPA547的电源电压配置为 ±15Vdc,功率放大器的输出电压达到饱和,无法提高,其中输出电压为 Vout = VFB +输出电压为50mA。 数据表指定 IO = ±100mA,但 您的±50mA 具有类似的输出摆动限值。  

    e2e.ti.com/.../OPA547-Howland-I-03162022.TSC

    要解决这些问题,您可能需要稍微增加电源滑轨。 或者将负载降至100Ω 以下

    随附 Howland 电流泵应用手册,供您参考。 请注意,我没有缓冲 OPA547的反馈,我必须使用大型反馈电阻器来减少模拟中的电流错误。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa441/sboa441.pdf?ts=1647448729747&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davide,

    您的照片显示了您的示意图。 如果没有原理图,我们就会视而不见,必须猜测