This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9354-Q1:电压输出从轨道旋转

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9354-Q1, TLV9154-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083783/tlv9354-q1-voltage-output-swing-from-rail

部件号:TLV9354-Q1
“线程: TLV9154-Q1”中讨论的其他部件

大家好,团队

请给我一个在 TLV9354-Q1和 TLVx197-Q1工作温度范围内的“轨电压输出摆动”值

是否与 TLV915x-Q1数据表中的规定一样?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shinji,

    感谢您对设备的关注。 在轨道输出电压摆动方面,您可以预期 TLV9354-Q1与 TLV9154-Q1的性能相似。 TLVx197-Q1是精密放大器部件。 我会将主题转发给他们,以便他们为您提供信息。

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji,

    请给我一个在 TLV9354-Q1和 TLVx197-Q1工作温度范围内的“轨电压输出摆动”值

    杰瑞指出,当 温度和负载电流增加时,TLV9354-Q1和 TLV9154-Q1之间的输出电压波动会对温度和吸入的影响更大(约为2倍),请参阅下面捕获的图像。   

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji,

    我将结束本次调查。 如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德-桑,您好!

    感谢你的帮助。

    此致,