This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:OPA4990IRUCR

Guru**** 2815475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084479/opa4990-opa4990irucr

部件号:OPA4990

1. 4个通道或每个通道的短路电流是否为+/-80mA?

2.当负载增加时,电流将减小,对吗?

3.开环输出阻抗将如何影响最大负载电流?

4. X2QFN 是否有暴露的散热垫? 此软件包是否有布局示例?

5.第6.3节中的 TA (指定温度)是否指环境温度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明来

    数据表第6.1节中给出的"绝对最高评级"的脚注2说明了这一点

    “(2)对地短路,每个封装一个放大器。 延长的短路电流,特别是在电源电压较高的情况下,可能会导致短路
    过度加热和最终破坏。 有关详细信息,请参阅热保护部分。”

    因此,是的,80mA 是每个通道的短路电流,但短路时间一次仅对一个通道“连续”,并且只有在 OPAMP 不会过热的情况下。

    假设 OPAMP 由+/-20V 供电,并且输出与信号接地短路。 然后,必须在 OPA4990中消散20V x 80mA = 1.6W 的热量。 °WQFN 封装的环境热阻为54 ̊ C/W 的交叉点,模具将在环境温度范围内加热54°C/W x 1.6W = 86°C。 如果您的环境温度为85°C,则 OPAMP 将在85°C +86°C =171°C 的压板温度下被烧烤 只有一个短路输出。

    在正常操作过程中,防止频繁发生短路的一个好办法是为输出添加限流电阻器。 和/或将电源电压降低到合理的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglai 您好,

    我同意凯的发言,按顺序回答。

    1)是

    2)如果运算放大器限制电流,则略为;如果负载限制,则显著。 不管怎样,在运算放大器上下降的电压都更小;耗散的功率更小

    3)没有。 OL OUT Z 应用于线性操作范围,短路不是线性操作。  

    4)是的,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    感谢您的回复。

    是否可以获得一些样品来试用?

    明莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglai 您好,  

    RUC 似乎已缺货,但您可以请求 RTE 包的样本:  

    您所在地区的 TI 现场办公室应该能够为您提供样品。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗

    谢谢。  

    我通过我的同事找到了一些。