This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找针脚二极管驱动器解决方案

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, LM5112, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084392/looking-for-pin-diode-driver-solution

“线程”中讨论的其他部件:THS3491LM5112LM5110

各位专家:

你好。 希望我能在合适的论坛上发布客户提出的这一问题,该问题要求解决具有以下要求的针脚二极管电路:

“我需要一个电压分别为+5V 和-9V 的针脚二极管驱动电路。 从+5V 和-9V 电源电压中获取的电流最大为50 mA。  对于100pF 负载,切换速度应低于10ns。”

请您为该应用提供有关 TI 有源部件的解决方案建议吗?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCD 驱动器系列在这里可能很有用,这是一种较高的电压范围-不确定这些驱动器是否覆盖,通常是最小双配置。 另一条途径可能是 THS3491线性放大器,但随后您需要在负荷中添加一个 ISO R,这可能会使您的速度变慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

     迈克尔的 THS3491建议是来自高速放大器侧的最佳选项(输出电流+高压+扩展 BW)。  

     我们的 LED 驱动器产品线速度太慢,而低端驱动器产品线在电源方面的速度也太高,不适合此应用。 所以,我将把这个线程移到我们的 CCD 驱动器组。 它可能还需要经过我们的缓冲区和驱动程序组。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael / Sima,您好!

    感谢您提供详细信息。

    期待着 CCD 驱动器团队也能听到这种声音。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    从客户那里获得最新信息。

    我需要在驱动器输出处放置一个电阻器,电阻大约为50-80欧姆,以控制引脚二极管电流,其接通电压大约为1V。 THS3491可以是一种解决方案,但它将是一种定价过高的解决方案,适用于此应用

    我发现 LM5110和 LM5112门驱动器,它们能够提供负输出。 但是,负输出限制为-5V 最大值。 我可以满足 VCC-VEV=14V 最大规格,但我的 V 电压应为-9V。

    是否有另一个低侧驱动器能够提供9V V 形电压? 感谢您的确认。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

     感谢您提供更多信息。

     由于客户正在 限制输出电流并添加隔离电阻器,以下是其他可按价格排序的选项:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p1261max=14;44&p23typ=100;8000&p512=100;3100&p22typ=200;8000&!p2192=Decompensated;Differential%20to%20Single-ended%20conversion;Shutdown,%20Decompensated&p1498=Catalog&sort=p1130;asc

     链接中的所有设备都将在任何拆分电源配置下使用高于或最大为14V 的电源。  

    谢谢你,

    Sima