This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:集成 ESD 保护

Guru**** 2682335 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086226/opa2228-integrated-esd-protection

部件号:OPA2228
《线程》中讨论的其他部分:OPA227OPA228

您好,

此设备是否在设备的双极电源导轨上集成了 ESD 保护? (+/-导轨)与从负极连接到正极电源的双二极管相同。

https://www.ti.com/lit/an/slvaex7/slvaex7.pdf#page=6

如第6页图3-1 所示,在正确的图像上。

谢谢你。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有二极管,因为绝对最大额定值禁止超过导轨0.7 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    我找到了近25年前的原 OPA227/OPA228设计审查文档。 原理图非常深入,显示了从输入和输出到每个电源轨的典型 ESD 电流转向二极管,以支持 Clemens 对 其存在情况的评估。

    此外,原理图还显示了从 V+引脚连接到 V-引脚 (用作电源 ESD 夹)的齐纳二极管符号。 此功能 在您参考的 TI 应用报告的图2-2中被视为电源 ESD 单元。

    我没有找到有关齐纳二极管的任何详细信息,但 当我过去研究过这些锁模结构时,它们几乎总是一个 NPN 晶体管,集电极连接到 V+,发射器连接到 V-。 底座通过电阻器或简单回路端回到 V 形。 在 极性 ESD 正极性事件中,晶体管被迫进入雪崩分解,将 V+夹紧到 V 轨 上并保护运算放大器电路。 如果出现负极性 ESD 事件,我认为是晶体管的基座收集器二极管通过正向偏置来提供夹持。

    我的理解是,晶体管在雪崩分解模式下的 运行速度比传统齐纳二极管快得多。 如果要保护操作灯的内部组件,则需要首先启动 ESD 保护。  

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程