This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA309EVM-USB DAQ 平台

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085936/pga309evm-usb-pga309evm-usb-daq-platform

部件号:PGA309EVM-USB
“线程”中讨论的其它部件:PGA309

我们使用 PGA309EVM-USB DAQ 平台连接到 PGA309 IC (我们制造的产品内部)。

当我们在 PGA309EVM-USB 中使用它们时 ,某些组件会被烧坏。

特别是 U1,U13和 U39。我们不知道发生了什么。 我们似乎没有对跳线做任何错误!!

请帮助解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devadas,

    在这种情况 下,USB-DAQ 平台控制器不会与标准 PGA309EVM-USB 评估套件一起使用,而是连接到定制的负载单元传感器模块设置以用于定制主板的测试。

    由于我们已经有一条持续使用的电子邮件线程,我们在昨天回复了这条线程,为了避免多条线程,我们将继续通过直接电子邮件帮助您调试自定义设置的问题。

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  目前正在通过直接电子邮件解决此问题。