This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084ID 的最大 TJ

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086304/tl084-tj-max-for-tl084id

部件号:TL084

下午好

请 ºC 说明部件  TL084ID 的最大接线温度(μ A)是多少?

请提前感谢

马莉莎·德迪戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C;请参阅 [常见问题解答]设备的最大接点温度(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,玛丽莎,  

    欢迎使用 e2e :)  

    克莱门斯在常见问题解答中指出,这是存储温度的最高温度。  

    TL08xx 数据表具有多种设备,TL08xH 具有自己的额定值,因此您当前正在寻找的特性可以在“所有其它设备”下找到  

    如果以上任一答案都能解决问题,请标记“This Resolved My Issue (此问题已解决)”

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳