This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA890:差动输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084259/opa890-absolute-maximum-rating-on-differential-input-voltage

部件号:OPA890
“线程: ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

请就以下客户问题发表评论意见。

问题1. 是否正确理解了在将不超过+/-vs 的输入电压应用为差动电压时,OPA890不会损坏?

客户找不到差动输入电压的 ABS 最大额定值的描述,但他们可以找到输入电压范围:+/-vs。 不确定确切的含义。  

此致,

佐崎武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki,  

     很抱歉耽误你的时间,我仍在研究这个问题。  

     这些放大器具有内部 ESD 二极管, 在 绝对最大额定值部分,这些二极管的额定输入电压差为1V。 此数据表未 明确说明此值,但此处可能也是这种情况。 我将很快向您发送一份确认函。

    谢谢你,
    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki,

     我收到确认,OPAx890的 ABS 最大差分输入电压为+/-1.2V。  

    谢谢你,
    Sima