This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:TLV3202 -意外模拟结果

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085488/tlv3202-tlv3202---unexpected-simulation-result

部件号:TLV3202
“线程”中讨论的其它部件:TLV3201

您好,  

我正在使用 TLV3201进行模拟。

IN+:具有2MHz 的脉冲信号

输入:2.5V 的参考电压

数据表中的滞后设置之后图29。

输出结果产生了意外输出,不符合滞后设置1.675V 触发器低,3.325V 触发器高。

请评论问题是什么?

此致,  

JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JJ,

    不要忽视 TLV3201的输入电容。 R1正在形成一个具有输入电容的低通滤波器,使比较器无法及时切换:

    因此,一种补救方法是将 R1和 R2降低10倍:

    e2e.ti.com/.../jj_5F00_tlv3201.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您为 JJ 提供这些信息,并始终为论坛提供帮助:)  

    你好,JJ,

    请考虑凯提到的 TLV3201的输入电容,并再次提出您的任何其他问题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    感谢您提供信息并指出输入电容问题。

    但是,当我使用 LTSpice 通过更改 R1 =33k 和 R2 =100k 来运行瞬态仿真时。

    输出下降边缘有一些弹跳脉冲,如下图所示:

     如下图所示,通过拆除 R1和 R2,还有另一个电路没有滞后设置。

    该电路在输出下降边缘也有弹跳脉冲。

    请问导致输出脉冲意外跳动的问题是什么?

    此致,

    JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JJ,

    这似乎是模拟器的神器。 您可以尝试通过将“.tran 5U”修改为“.tran 1U”来减少模拟的时间窗口。

    对于我的口味,R1仍然过高,并且仍然对 TLV3201的输入电容作出负面反应。 我们需要的是比较器的+输入端的更陡的边缘。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    再次感谢您在这方面的帮助。

    你好,JJ,

    凯的建议是否解决了您的问题? 如果没有,请在本主题中发布您的其他问题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束