This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7034-Q1:如果禁用 VCC,输入针脚是否可以施加电压?

Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7034-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086098/tlv7034-q1-can-input-pins-have-voltage-applied-if-vcc-is-disabled

部件号:TLV7034-Q1

您好,

我的客户有一个用例,在禁用 VCC 时,输入针脚可能会看到输入针脚上的电压(<7V)。 绝对最大值表似乎表明此情况不会造成损坏,但 它会违反建议的 IN+/-操作条件。 此用例是否正常?

谢谢,
马修·圭博尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,  

    感谢您的提问,您回答正确。 TLV7034-Q1将保持未损坏,输入引脚上的电压为7V,VCC 上的电压为0V。  

    TLV7034-Q1具有容错输入,因此在通电期间处于高 Z 状态,VCC = 0V。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束