This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:缓冲电路

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086513/opa4171-buffer-circuit

部件号:OPA4171

大家好,团队

我的客户使用 OPA4171作为具有单电源配置的缓冲器(V-连接到 GND),当 V+关闭(无电源)且 IN+保持2V (输入信号未切断)时,他们观察到 OPA 输出上有0.4 V 信号。

这一观察的原因可能是什么?  

此外,如果我们在向 OPA 供电之前提供输入信号,是否可能损坏设备?   

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    OPA4171部分受2V 输入电压和输入电流内部通过输入保护二极管流向电源针脚的偏置。 输出处的0.4伏只是这种情况的结果。 请参阅数据表的图40。

    这是否会损坏 OPA4171取决于输入电流是否限制在10mA 以下。