This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116

Guru**** 2977480 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, DAC8551, XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086581/xtr116-xtr116

部件号:XTR116
“线程: XTR106”中讨论的其它部件

我们在数据表中设计了一款4-20mA 产品,他们告诉我们非线性误差为0.003%,但我们正在得到3%的误差,请找到所附的原理图并帮助我找到 buge2e.ti.com/.../4_2D00_20mA-Loop-Transmitter-sA.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    您是否牢记,XTR116的 Vreg 引脚上只有3.7 mA 可用于为外部电路供电?

    此外,您连接到微控制器的是什么? 最后,微控制器的输入必须采用光学隔离,如数据表图3所示。

    卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们正在以3MHz 的频率运行控制器,它不会超过2.5mA,现在我们没有连接任何输入,我们的意图是连接测量电阻并转换为4-20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在通过 DAC 控制4-20mA,这在产生电压方面是准确的。当我们连接 XTR116时,有3%的非线性存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    当您检测到3%误差时,会出现什么情况(输入信号电压,输出电流,分流电阻等)? 您如何计算此错误?

    您是否测量过 Vreg 针脚的电流?

    是否确定 DAC 运行正常?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    下面是 TI 的 DAC8551应用手册,  该应用手册与2线 V 至 I 4-20mA 电流环路中的 XTR116相连接。 请注意,在 XTR116 IC 中标记的橙色节点引用了 IO 或引脚4。 这些接地参考相对于引脚4或 IO 节点是“浮动”的。 XTR116和 DAC8551的接地位于右侧,如标记为蓝色矩形所示。  

    随附的应用说明介绍了 V-TO I 如何与 DAC8551 部件配合使用。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1647891991803&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    从原理图看,不清楚引脚4或 IO 是如何参考接地的。 来自 XTR106的调节5V 直流具有有限的电流输出能力,如 Kai 所指出,电流输出能力小于3.7mA。 如何将 P1和 P2的 Vloop 电源(环路电源接地)与 MCP4725AIT 和 XTR116的 GND 信号相参照。  只有一个 GND 参考应同时引用两个 IC,而其余接地必须 在当前环路中“浮动”,下面的应用说明针对设计考虑。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa107b/sboa107b.pdf?ts=1647894798451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们在数据表中设计了一款4-20mA 产品,他们告诉我们非线性误差为0.003 %,但我们得到了3%的误差...

    作为 Kai 的最后一条消息,您能否向我们展示数据点如何计算非线性? 如果 DAC 配置不正确,则 XTR116将不会产生正确的线性关系。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳

    雷蒙德