大家好,团队
对于 LM2903,您是否有输入偏移电压的变化数据?
以下是数据表中 LM2903B 的数据。 如果可能,您还能为我提供 数字数据吗?

此致,
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Shataro,
您所显示的只是这些数据的表示:

唯一的例外是图表中只显示典型的性能! 它不显示最差的外壳输入偏移电压和最差的外壳输入偏移电压温度漂移。
LM2903存在相同的数据:

以这种方式阅读,最差情况下的输入偏移电压(包括最差情况下的温度漂移)将在-15mV 和+15mV 的窗口内,而 LM2903B 的窗口为-4mV 到+4mV。
正如您所看到的,新型 LM2903B 提供了非常低的输入偏移电压和非常低的输入偏移电压温度漂移。
凯
您好,Kai,
感谢您为 Shotaro 提供如此出色的信息。
你好,Shotaro,
我只想补充一点,检查高频率下的实际阈值可能导致 DC 跳闸点测量不准确。
这是因为支撑延迟会导致时间偏差。 如果您想准确测量 DC 跳闸点,我们建议使用更低的频率(如100Hz),并使用三角形或正弦波。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)
此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束