This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:SPICE 模型中的 Vref 电压不正确

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086753/log114-vref-voltage-incorrect-in-spice-model

部件号:LOG114
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

当使用 LOG114 SPICE 模型进行模拟时,参考电压显示为1V,而数据表清楚地表明其应为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我立即无法重现该问题。

    请 分享出现问题的模拟文件。

    LOG114 TINA-TI 参考设计和 LOG114 PSPICE 模型似乎产生了 VREF=2.5V。

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我没有听到,我假设这个问题已经解决了。  但是,如果问题仍然存在,请随时发布。

    谢谢大家,此致,

    路易斯