This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171-Q1:如果放大器具有 tvs 二极管保护引脚1,引脚3和引脚4

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087381/opa171-q1-if-the-amplifier-has-tvs-diode-protect-pin1-pin3-and-pin4

部件号:OPA171-Q1

您好,

如果放大器  OPA171AQDBVRQ1  具有 tvs 二极管保护引脚1,引脚3和引脚4。

谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,志国

    不会,更像数据表图8-1中所示。 在这种情况下,请参阅"绝对最高评级"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,志国  

    Kai 正确。 我们使用等效的 ESD 内部 ESD 结构,如图8-1中的虚线方块所示。

    此致,

    罗伯特·克利夫顿