This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:关于偏置电压

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087247/iso124-about-offset-voltage

部件号:ISO124

您好 E2E,

我们的客户正在将 ISO124P 与他们的产品一起使用,该产品于4个月前发货。
在本产品中,ISO124P 的偏移电压增加约为+20mV。

这种偏移电压是否会随着时间的推移而增加?
是否随着时间的推移而恶化?
偏移电压是否具有无初始值的最大值?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ACGUY,

    ISO124P 是一种较旧的产品,我们可以获得的信息有限。 我不了解本产品的寿命漂移特性,仅了解数据表中所述的初始偏移性能。