This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:平衡负载,但可选 SE 输入电压

Guru**** 2794055 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS4551, THS4541, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086397/ths6222-balanced-load-but-optional-se-input-voltage

部件号:THS6222
“线程”中讨论的其它部件: THS4551THS4541THS4561

嗨,THS6222数据表显示:

THS6222使用的体系结构不允许独立使用两个电流反馈放大器(D1和 D2);因此,这些放大器必须始终以不同的方式驱动。

将 THS6222用作平衡驱动器,负载平衡,但可选择将一半的电压馈零(即使用平衡电路接收 SE 输入信号)是否会对设备造成问题,或者是否正常工作?

非常感谢,

帕维尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔您好,

    正如数据表所述,有选择地驱动单个输入将不适用于 THS6222。  对于您的应用,我建议在 THS6222的输入端使用平衡器,以便两个输入始终以不同的方式驱动。  使用平衡器,您可以提供单端输入,而不会违反 THS6222的操作要求。

    最佳

    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    非常感谢您的专家建议。

    如果在 THS6222驱动器前面使用了 THS4551来创建平衡信号,那么使用 THS4551的偏移电压针脚是否可以将行驶平衡信号偏移到2.5V DC? 还是信号驱动 THS6222必须仅与最小/零直流偏移平衡? 我的应用是具有相当低输入阻抗(400R)和0.5-4.5V 平衡输入(SE 5V 电源电压,2.5V 输入零)的非 TI ADC 的驱动器。 THS6222的电源为+/-18V (最大规格)。

    非常感谢您的帮助,

    帕维尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不要只使用 THS4541,它可以很容易地直接驱动 ADC 400欧姆负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔您好,

    我同意迈克尔的观点,如果您愿意使用 THS45XX FDA,我也不能确定为什么您选择 THS6222用于此应用。  THS4541是否适合您的设计限制?

    最佳

    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议。

    与 THS4541数据表中指定的2Vpp 测量相比,我们的 ADC 具有更大的0dBF 范围,几乎为9Vpp (几乎为4.5Vmax)。 IIUC 图 17表示当输出电压波动距离供电电压的一半更远时,THD 会大幅增长-在这种情况下,电压几乎会到达导轨。

    这让我开始研究其他一些平衡的解决方案,这些解决方案的电源和输出量都大幅增加。

    在这种高达300kHz 的大输出转换为400R 负载的情况下,您会推荐任何其它具有更大电源,超低 THD+N 的 FDA 产品吗?

    非常感谢,

    帕维尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔您好,

    感谢您提供有关设计注意事项的更新。  您参考了 THS4541数据表中的图17,该数据表是声码的谐波失真:

    您是否还发现了以下曲线(图14),该曲线描述了谐波失真与 Vpp 输出摆幅?

    这两条曲线将帮助您评估 THS4541。  您将能够在 THS4541上获得9Vpp 输出,但失真程度会增加,如上所述。  

    您还可以考虑 THS4561,它是一个电源范围超过12V 的相关部件。  THS4561数据表在8Vpp 的交流电特性表中包括失真信息,这与您的9Vpp 要求类似。  您可以在第7.5节中看到数据:

    THS4561数据表还包括谐波失真与输出摆动和声码曲线的对比:

    由于设计的带宽需求较低,因此可以考虑采用 BW =60 MHz 的 THS4561。

    根据上述数据和您的设计考虑,THS4543与较高频率下的失真增加对您的设计来说不是问题。  当考虑 HD 与声像图时,当将 THS4541驱动靠近电源轨时,失真会增加 ,接近 THS4561曲线所示的1MHz 失真;THS4561的100kHz 曲线失真会降低。

    如果您无法使用 THS4541并增加失真,请考虑使用 THS4561。

    最佳

    阿历克