This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:单极操作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086731/pga281-unipolar-operation

部件号:PGA281

您好,

我们计划使用 PGA281进行高精度电压测量。 最小输入电压为350 mV,信号将是单极。 PGA281的增益将被选为4。 数据表显示 +/-15V 输入电源的偏移电压,偏移电压错误和增益错误。

是否可以使用仅具有5V 电源的 PGA281? 如果是,我们是否可以使用数据 表中提到的+/-15V 的相同偏移电压,偏移电压错误和增益错误进行容差分析?

是否可以将 PGA281仅与+/-5V 电源配合使用? 如果是,我们是否可以使用数据 表中提到的+/-15V 的相同偏移电压,偏移电压错误和增益错误进行容差分析?

此致,

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆克里山,您好!

    我建议查看数据表的图45并阅读相关文本。

    我看不到 PGA281如何使用单个电源。 请记住,这是一个仪表放大器,它们需要足够的空间来容纳两个电源电压轨,特别是在输入阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆克里山,您好!

    PGA281是仪表放大器。   

    数据表中指定的最小(VSP-VSN)电源电压为10V (或 ±5V)。  尽管该设备可以与对称 VSP/VSN 电源配合使用,但输入 需要远离电源的2.5V 余量才能保持在线性区域。   

    因此,您需要输入级 VSP/VSN 双极电源最小为±5V,以测量参考接地的350mV 信号。  

    请参阅 PGA 数据表第3页上的输入电压范围规格和第5页上的输入级电源规格(VSP-VSN)。

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 如果输入电源使用+/- 5 V,我是否可以使用数据表中提到的用于容差分析的+/-15 V 电源的偏移电压和增益误差值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆克里山,您好!

    PGA281 ±3μV 电源抑制比(PSR)规格为±0.3μV Ω/V 典型值,或 Ω/V 最大值  在您  ±0.3μV 的情况下,根据 PSR 规范,当将电源从±15V 更改为±5V 时,预计偏移量变化为 ±3μV /V*(30V-10V)=±6μV 典型值或 ±60μV /V*(30V-10V)=偏移变化最大值  因此,要进行错误分析,请使用 ±15V 的 Vos 规范,并根据 PSR 规范添加额外的偏移量更改。  

    增益误差预计不会随电源电压变化而变化; 使用 ±5V 电源时,可以使用相同的±15V 增益误差规格。    

    谢谢大家,此致,

    路易斯