请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA226 你(们)好
我在写一封信后读入相同的 INA226寄存器值时遇到一些问题。
特别是,我正在尝试读取 VBUS,在一个读数为02h 的写寄存器指针后,第一个读数当然是成功的。
追加读取似乎失败,直到我再次写入寄存器指针值02h。
顺便说一下,写寄存器和读寄存器之间似乎存在“超时”。 说如果我写了寄存器02h,然后等待,说20毫秒,然后读,结果就不是预期的那样。
IIC 以标准速度运行。
有什么想法吗?
谢谢,
尼克