This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:最适合在50-100 kHz 之间产生低振幅(1 mA)正弦电流。

Guru**** 2815275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA861, OPA615, LM13700, OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086389/opa860-best-for-generating-a-low-amplitude-1-ma-sinusoidal-current-between-50---100-khz

部件号:OPA860
线程中讨论的其他部件: OPA861OPA615LM13700OPA2210

大家好,团队  

客户正在 开发电压控制电流源, 希望使用 可操作的跨导放大器(OTA   )集成电路,并要求知道哪个部件最适合在50-100 kHz 之间产生低幅度(1 mA)正弦电流。

我已经检查了我们的产品,找到了 OPA860,OPA861和 OPA615。 此设备是否工作? 如果没有,您可以建议使用设备吗?

谢谢,此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    别忘了 LM13700

    您能否发布一个方案,客户希望如何对该正弦波的频率和振幅进行编程? 正弦波计划会产生什么失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的跟进。

    我仍在等待客户分享您请求的信息。

    他们回复后,我会再回复你。

    谢谢,此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的耐心等待。 我刚收到客户的回复。 请参见以下详细信息:

    以下是电流源电路的简单示意图。
    VI 电压信号来自按所需频率和振幅编程的 DDS。
    电流将用于具有可变阻抗负载的生物阻抗系统,客户正在寻找低失真电流。
    您能否建议 哪个设备更好地实现具有该低振幅(1mA)输出的电流源?
    我希望这能有所帮助。
    此致,
    马文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我认为这里最好的方法是使用“改良的豪兰电流泵”。 另一方面,OPA860的精度不如 Howland 电流泵,更适合高速应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文和凯,您好!

     感谢您提供更多信息和解释。 该应用程序确实倾向于需要比上述自由贸易协定所提供的设计更精确的设计。 这些设备中的大多数都提供了更快的响应和更高的电流输出。  

     以下是 Kai 建议的豪兰电流泵与改进的豪兰电流泵的资源:

    1. 将从这条简短的概述链接开始,该链接解释如何生成输出电流,而不考虑可变负载的压降  
    2. 一项关于豪兰和改进豪兰电流泵的研究,其中有一节介绍如何选择合适的放大器
      1. 将取决于如上所述的 Kai 一般模式电压范围和失真性能  
      2. 可能需要具有零交叉失真的轨对轨电压反馈放大器
    3. 模拟工程师关于设计改进 的带缓冲器的 Howland 电流泵的电路指南
    4. 改进后的豪兰电流泵的变化分析  

      我正在将这条线程转移给精密放大器团队,以帮助缩小放大器的范围。  

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sima,嗨,Marvin,

    好的,为了正确设计豪兰电流泵,我们需要知道负载。 负载阻抗时间1mA 电流将提供电流泵必须能够处理的输出电压。 从输出电压可以得出必要的电源电压。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    我相信,精密放大器 OPA2210超级测试运算放大器具有速度,带宽 和性能,可以在50-100 kHz 时提高 Howland 电流泵的性能。 由于我们不知道您的所有要求,我将+/-1mA 峰值电流,50-100 kHz 电路组合在一起,以了解它的外观。 瞬态模拟是用100 kHz 输入频率完成的,目的是查看在较高频率下可能获得的结果。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA2210_5F00_IHCP_5F00_01.TSC