线程中讨论的其他部件: OPA861, OPA615, LM13700, OPA2210
大家好,团队
客户正在 开发电压控制电流源, 希望使用 可操作的跨导放大器(OTA )集成电路,并要求知道哪个部件最适合在50-100 kHz 之间产生低幅度(1 mA)正弦电流。
我已经检查了我们的产品,找到了 OPA860,OPA861和 OPA615。 此设备是否工作? 如果没有,您可以建议使用设备吗?
谢谢,此致,
马文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户正在 开发电压控制电流源, 希望使用 可操作的跨导放大器(OTA )集成电路,并要求知道哪个部件最适合在50-100 kHz 之间产生低幅度(1 mA)正弦电流。
我已经检查了我们的产品,找到了 OPA860,OPA861和 OPA615。 此设备是否工作? 如果没有,您可以建议使用设备吗?
谢谢,此致,
马文
马文和凯,您好!
感谢您提供更多信息和解释。 该应用程序确实倾向于需要比上述自由贸易协定所提供的设计更精确的设计。 这些设备中的大多数都提供了更快的响应和更高的电流输出。
以下是 Kai 建议的豪兰电流泵与改进的豪兰电流泵的资源:
我正在将这条线程转移给精密放大器团队,以帮助缩小放大器的范围。
谢谢你,
Sima
您好,Sima,
我相信,精密放大器 OPA2210超级测试运算放大器具有速度,带宽 和性能,可以在50-100 kHz 时提高 Howland 电流泵的性能。 由于我们不知道您的所有要求,我将+/-1mA 峰值电流,50-100 kHz 电路组合在一起,以了解它的外观。 瞬态模拟是用100 kHz 输入频率完成的,目的是查看在较高频率下可能获得的结果。
此致,托马斯
精密放大器应用工程
e2e.ti.com/.../OPA2210_5F00_IHCP_5F00_01.TSC