This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:INA139读取电压和电流值

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087123/ina139-ina139-read-voltage-and-current-value

部件号:INA139

您好 E2E,

你好。

我们的客户将使用 INA139读取电压和电流值。 输入电压为7-28V。 电路图如图所示。 电路中是否有任何缺失或问题?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛,

    INA139本身的原理图看起来不错。 如图9所示,V+可能是通用的,也可能与负载电源无关,因此此配置正常。  

    我在这里看到的问题是他们如何将输出配置到6针连接器。 它们在电压和接地之间放置了一个1.1Ω Ω 电阻器,这与 INA139输出的20k 串联 在一起,很可能会完全收起信号。 请注意,虽然 INA139是电流输出设备,但 R1 (100k)会将信号转换回电压信号,然后由该分压器处理。  他们可能希望重新考虑有关此信号如何传递到连接器的计算结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolus,

    我们的客户根据此处表中的数据获得了100k 的价值。 是否会导致任何问题? 直接将 INA139从6针连接器部件输出到6针连接器是否正确?  他们想要获得 INA139电流输出,是否需要拆除输出(R1)部分的电阻器?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛,  

    100k 的设计很好。 我在上面的评论是关于20k 和1.1欧姆。 将根据数据表的公式获得 INA139引脚处的输出。

    另一种想法是,将电流信号发送到连接器并将100k 电阻器置于连接器的端接端可能更有利, 因为它们可以获得电缆中没有电压信号的好处,而电压信号由于迹线/电缆电阻而容易受到噪音和漏电的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱般的团注射器,

    此修订图示是否存在任何问题?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛,

    此示意图看起来正常。 他们在 INA139的输出上增加了一些增益(更大的输出电阻器,以及更大的分流器),电压信号看起来更适合 VIN 的除法值(约1/16)。 此迭代的一些观察结果:

    他们在 INA139的输出中增加了100nF 电容器。 这对该设备来说很好,但要确保他们知道,这也将为该设备设置低通滤波器,如下面数据表摘录中所示。 对于这种配置,其电流切断设计为14.5Hz,因此其输出将几乎是纯直流:

    在第一次原理图迭代中,他们发送了“VIN”,而在这里,他们将信号更改为“VIN”。 这两者之间的唯一区别是感应电阻器的负载电压,因此这很可能不是问题,但我想我会指出这一点。