This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197-Q1:OPA2197-Q1

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087937/opa2197-q1-opa2197-q1

部件号:OPA2197-Q1
《线程》中讨论的其他部件:OPA2197

尊敬的 TI 专家  

在其中一个参考设计应用中,我看到 OPA2197-Q1被用作以下用途。OPA2197被用于传感器的电源(VIN=4V),但我的问题是黄色突出显示组件的需要是什么?

如果您能解释一下,那将会非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biswajit,

    我在 OPA2197-Q1数据表中找不到您显示的电路。 您能告诉我您在哪里找到该电路吗? 我在数据表中找到的最接近的电路是图8-4,一个精密参考缓冲器。 您打算使用哪种类型的传感器?

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    这是您有点奇怪的想法,但这是所谓的双反馈技术,可以驱动更重的电容负载。

    您可能希望观看 TI 的稳定性培训视频系列:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

    很抱歉我的绘图有问题,我不记得电路参考,在做一些论文时,我发现了电路,这是我设计所需要的。  ,该电路用于为惠斯通桥配置中的电阻传感器供电。我已经浏览了数据表图8-4。电路的用途相同,我通过找到传输功能来分析了该电路,我发现它的行为类似于低通滤波器,但 我怀疑在这里使用49K 的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    为什么不观看上述培训视频? 他们比我能做得更好地解释:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-isolation-resistor?context=1139747-1139745-14685-1138805-13953

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    如果 Kai 推荐的 TI Precision Labs 视频提供了您需要的信息,请随时关闭此 e2e 线程。

    谢谢托马斯

    精密放大器应用工程