This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:顶页上的主体尺寸错误

Guru**** 2501645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088263/tlv9102-wrong-body-size-on-top-page

部件号:TLV9102
“线程:TLV9152”中讨论的其他部件

TLV9102S 可通过封装 X2QFN (10)获得。

 在“设备信息”表的数据表顶部页面上,该软件包的主体尺寸(标称)列为“1.50毫米 x 1.50毫米”。

我认为这些信息是错误的。 为什么?

在数据表第6页(图5-7)中,带有10引脚 X2QFN 的 TLV0102S 外壳被命名为“rug Package”。
在所附的一组图纸(即机械数据)中,地毯(R-PQFP-N10)的尺寸显示为1,95/2,05 x 1,45/1,55。
由于第6页上的绘图似乎显示的是一个更矩形而非二次包,我认为机械绘图是正确的,顶部页面上的表格是错误的。

请确认这一点。

谢谢你。

 

顺便提一下,TLV9152数据表顶部页面上的表似乎包含相同的错误。

 

此致,

Hans-Ludwig Reischmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Hans-Ludwig,

    你是对的。 这些信息是错误的。 我对这里发生的事情有很好的了解。 8引脚地毯套件为1.5mm x 1.5mm,而10引脚地毯则为2mm x 1.5mm,如您所注意到的。 我想,当我们制作数据表时,我们意外地将8引脚变体而不是10引脚变体放入设备信息表中。 我们把它放在了其他地方,但却放在了桌子上。  

    感谢您的关注。 我将与团队联系,开始在所有受影响的数据表上修改此内容的流程!  

    此致,

    罗伯特·克利夫顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您尽快确认。

    此致,

    Hans-Ludwig Reischmann