This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:输出是否受到短路保护?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088053/tlv2371-is-the-output-protected-against-short-circuit

部件号:TLV2371.

您好,

好日子。

我们的客户想知道 TLV2371IDBVR 的输出是否 受到保护,以防止大约150mA 的短路?

感谢你的帮助。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有保护;超过100 mA 的绝对最大额定值可能会损坏设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    OPAMP 输出上的一个简单电流限制电阻器可以实现这一目的。

    您能显示示意图吗?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞德里克,

    运算放大器在短时间内提供所有电流。 电流和功率,电压损耗乘以电流,很容易过热并损坏设备。  

    低电源电压对于电源轨内的短路更安全,因为电流和功率将大大降低。 输出系列电阻器也起作用。